DOCA0355DE-01

Unabhängiger Überstromschutz

Die Tabelle enthält den unabhängiger Überstromschutz für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0DCA

3531

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm

  • 2: Auslösung

  • 3: Alarm + Auslösung

2

J

Funktionseinstellung

0x0DCB

3532

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

110

J

Ansprechwert

0x0DCC

3533

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

300

J

Zeitverzögerung beim Motorstart (TpS)

0x0DCD

3534

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

200

J

Zeitverzögerung beim Motorlauf (TpR)

0x0DCE

3535

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

110

J

Alarmstufe

0x0DCF

3536

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

0x0DD0

3537

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0DD1

3538

1

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?