DOCA0355DE-01

Analogmodul-Daten

Die Tabelle enthält die Analogmodul-Daten für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Gesich.

Beschreibung

0x15D1

5586

1

0x03

R

0,1

mA

INT16

N

Analogeingang 1

0x15D2

5587

1

0x03

R

0,1

mA

INT16

N

Analogeingang 2

0x15D3

5588

1

0x03

R

0,1

mA

INT16

N

Analogeingang 3

0x15D4

5589

1

0x03

R

0,1

mA

INT16

N

Analogeingang 4

0x15D5

5590

4

Reserviert

0x15D9

5594

1

0x03

R

0,1

mA

INT16

N

Analoger Ausgang 1

0x15DA

5595

1

0x03

R

0,1

mA

INT16

N

Analoger Ausgang 2

0x15DB

5596

2

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?