Drehrichtungssperren-Timer
Die Tabelle enthält den Drehrichtungssperren-Timer für die Modbus RTU-Kommunikation.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EDA |
3803 |
1 |
0x03, |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Funktionseinstellung |
|
0x0EDB |
3804 |
1 |
0x03, |
R/W |
1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
J |
Verzögerung |
|
0x0EDC |
3805 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |