DOCA0355DE-01

Spannungseinbruch

Die Tabelle enthält den Spannungseinbruch für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0EAD

3758

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Lastabwurf
  • 2: Autom. Neustart

0

J

Funktionseinstellung

0x0EAE

3759

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%Vn

UINT16

20–90
(Schritt 5)

90

J

Spannungseinbruch

0x0EAF

3760

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%Vn

UINT16

20–95
(Schritt 5)

95

J

Spannungswiederherstellung

0x0EB0

3761

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

s

UINT16

0–9999
(Schritt 1)

2

J

Spannungseinbruch – Neustart-Timeout

0x0EB1

3762

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

s

UINT16

0–301
(Schritt 1)

4

J

Timeout für verzögerten Neustart

0x0EB2

3763

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Bypass – DI ANHALTEN

0x0EB3

3764

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–4
(Schritt 1)

2

J

Timeout für sofortigen Neustart

0x0EB4

3765

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

s

UINT16

1–9999
(Schritt 1)

10

J

Lastabwurf – Timeout

0x0EB5

3766

1

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?