Modbus RTU-Einstellungen
Die Tabelle enthält die Modbus RTU-Einstellungen für die Modbus RTU-Kommunikation.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
R/W |
X | Einheit |
Typ |
Bereich | Standardwert |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1129 |
4394 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
1–247 (Schritt 1) |
1 |
J |
Adresse des Netzknotens |
|
0x112A |
4395 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0: Keine 1: Ungerade 2: Gerade |
2 |
J |
Parität |
|
0x112B |
4396 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 |
bit/s |
UINT16 |
0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5: 57600 6: 115200 |
3 |
J |
Baudrate |
|
0x112C |
4397 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
|
0x112D |
4398 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
J |
Timeout* |
|
0x112E |
4399 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
– |
– |
BITMAP |
0: Big-Endian 1: Little-Endian |
0 |
J |
Byte-Format |
Das TeSys Tera system erkennt einen Kommunikationsverlust oder ein Timeout nach Ablauf des Timeout-Zeitraums. Eine Zeitverzögerung wird nach der Erkennung eines Kommunikationsverlusts oder Timeouts implementiert.