DOCA0355DE-01

Gerätekonfiguration

Die Tabelle enthält die Gerätekonfiguration für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X Einheit

Typ

Bereich Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x1117

4376

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16 1–15

8

J Typ LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

0x1118

4377

1

Reserviert

0x1119

4378

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16 0–8

0

J Typ LTMT Expansion Unit 1

0x111B

4380

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16 0–8

0

J Typ LTMT Expansion Unit 2

0x111D

4382

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16 0–8

0

J Typ LTMT Expansion Unit 3

0x111F

4384

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16 0–8

0

J Typ LTMT Expansion Unit 4

0x1121

4386

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16 0–8

0

J Typ LTMT Expansion Unit 5

0x1123

4388

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16 0–2

0

J

Typ LTMT main unit-Temperatursensor*:

  • 0: Keine

  • 1: PT100

  • 2: Binär-PTC

0x1124

4389–4393

5

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?