DOCA0355DE-01

Unterfrequenzschutz

Die Tabelle enthält den Unterfrequenzschutz für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0E49

3658

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm

  • 2: Auslösung

  • 3: Alarm + Auslösung

0

J

Funktionseinstellung

0x0E4A

3659

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%F*

UINT16

90–100
(Schritt 1)

94

J

Ansprechwert

0x0E4B

3660

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

1

J

Verzögerung

0x0E4C

3661

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%F*

UINT16

90–100
(Schritt 1)

94

J

Alarmstufe

0x0E4D

3662

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

0x0E4E

3663

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0E4F

3664

1

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?