Temperaturschutz
Die Tabelle enthält den Temperaturschutz für den LTMT main unit-Port.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0ECD |
3790 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Funktionseinstellung |
|
0x0ECE |
3791 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
0,1 |
°C |
UINT16 |
250–1800 |
1300 |
J |
PT100-Ansprechwert* |
|
F |
770-3560 |
||||||||||
|
0x0ECF |
3792 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
1 |
Ω |
UINT16 |
2700–4000 |
2700 |
J |
PTC-Ansprechwert |
|
0x0ED0 |
3793 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
1 |
Ω |
UINT16 |
1600–2300 |
1600 |
J |
PTC-Ansprechwert Reset |
|
0x0ED1 |
3794 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
10 |
J |
Verzögerung |
|
0x0ED2 |
3795 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
0,1 |
°C |
UINT16 |
250–1800 |
1300 |
J |
PT100-Alarmstufe* |
|
F |
770-3560 |
||||||||||
|
0x0ED3 |
3796 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
J |
Reset-Modus |
|
0x0ED4 |
3797 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
0,1 |
– |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
J |
Autom. Reset-Verzögerung |
|
0x0ED5 |
3798 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
0 |
– |
UINT16 |
– |
– |
– |
Reserviert |