过功率保护
下表列出了 Modbus RTU 通讯的过功率保护。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E5E |
3679 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
功能设置 |
|
0x0E5F |
3680 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
%P * |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
Y |
吸合 |
|
0x0E60 |
3681 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
Y |
时间延迟 |
|
0x0E61 |
3682 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
%P * |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
Y |
报警级别 |
|
0x0E62 |
3683 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
|
0x0E63 |
3684 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
自动复位延迟 |
|
0x0E64 |
3685 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |