测量数据
下表列出了 Modbus RTU 通讯的测量数据。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x157C |
5501 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
L1 RMS 电流 |
|
0x157E |
5503 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
L2 RMS 电流 |
|
0x1580 |
5505 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
L3 RMS 电流 |
|
0x1582 |
5507 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
接地电流测量值 |
|
0x1584 |
5509 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
接地电流计算值 |
|
0x1586 |
5511 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
平均电流 |
|
0x1588 |
5513 |
1 |
0x03 |
R |
0.01 |
% |
UINT16 |
N |
电流不平衡 |
|
0x1589 |
5514 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电流相序
|
|
0x158A |
5515 |
2 |
0x03 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
对于单相,为 L1-N RMS 电压 对于三相,为 L1-L2 RMS 电压 |
|
0x158C |
5517 |
2 |
0x03 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
L2-L3 RMS 电压 |
|
0x158E |
5519 |
2 |
0x03 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
L3-L1 RMS 电压 |
|
0x1590 |
5521 |
2 |
0x03 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
平均电压 |
|
0x1592 |
5523 |
1 |
0x03 |
R |
0.01 |
% |
UINT16 |
N |
电压不平衡 |
|
0x1593 |
5524 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电压相序
|
|
0x1594 |
5525 |
1 |
0x03 |
R |
0.01 |
Hz |
UINT16 |
N |
系统频率 |
|
0x1595 |
5526 |
1 |
0x03 |
R |
0.01 |
– |
UINT16 |
N |
系统功率因数 |
|
0x1596 |
5527 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
kW |
UINT32 |
N |
总有功功率 |
|
0x1598 |
5529 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
kvar |
UINT32 |
N |
总无功功率 |
|
0x159A |
5531 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
kVA |
UINT32 |
N |
总视在功率 |
|
0x159C |
5533 |
4 |
0x03 |
R |
0.001 |
kWh |
UINT64 |
Y |
总有功电能 |
|
0x15A0 |
5537 |
4 |
0x03 |
R |
0.001 |
kvarh |
UINT64 |
Y |
总无功电能 |
|
0x15A4 |
5541 |
4 |
0x03 |
R |
0.001 |
kVAh |
UINT64 |
Y |
总视在电能 |
|
0x15A8 |
5545 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L1 电流 THD |
|
0x15A9 |
5546 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L2 电流 THD |
|
0x15AA |
5547 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3 电流 THD |
|
0x15AB |
5548 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
对于单相,为 L1-N 电压 THD 对于三相,为 L1-L2 电压 THD |
|
0x15AC |
5549 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L1-L2 电压 THD |
|
0x15AD |
5550 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3-L1 电压 THD |
|
0x15AE |
5551 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
°C 或 °F |
UINT16 |
N |
温度由 PT100 传感器测得* |
|
0x15AF |
5552 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
Ω |
UINT16 |
N |
温度由二进制 PTC 传感器测得 |
|
0x15B0 |
5553 - 5556 |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |