模拟量模块数据
下表列出了 Modbus RTU 通讯的模拟量模块数据。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x15D1 |
5586 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
模拟量输入 1 |
|
0x15D2 |
5587 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
模拟量输入 2 |
|
0x15D3 |
5588 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
模拟量输入 3 |
|
0x15D4 |
5589 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
模拟量输入 4 |
|
0x15D5 |
5590 |
4 | – | – | – | – | – | – |
保留 |
|
0x15D9 |
5594 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
模拟量输出 1 |
|
0x15DA |
5595 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
mA |
INT16 |
N |
模拟量输出 2 |
|
0x15DB |
5596 |
2 | – | – | – | – | – | – |
保留 |