启动器设置
下表列出了 Modbus RTU 通讯的启动器设置。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X | 单位 |
类型 |
范围 | 缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1144 |
4421 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:电机 1:加热器 |
0 |
Y |
负载类型 |
|
0x1145 |
4422 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0–10 (步长 1) |
1 |
Y |
|
|
0x1146 |
4423 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:禁用 1:HMI 2:DI 3:通讯 |
0 |
Y |
模式选择 |
|
0x1147 |
4424 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
位 0:HMI 位 1:本地 DI 位 2:远程 DI 位 3:通讯 位 4:自定义逻辑 |
11 |
Y |
本地 1 启动源 |
|
0x1148 |
4425 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
位 0:HMI 位 1:本地 DI 位 2:远程 DI 位 3:通讯 位 4:自定义逻辑 |
11 |
Y |
本地 2 启动源 |
|
0x1149 |
4426 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
位 0:HMI 位 1:本地 DI 位 2:远程 DI 位 3:通讯 位 4:自定义逻辑 |
11 |
Y |
本地 3 启动源 |
|
0x114A |
4427 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
位 0:HMI 位 1:本地 DI 位 2:远程 DI 位 3:通讯 位 4:自定义逻辑 |
11 |
Y |
远程启动源 |
|
0x114B |
4428 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
位 0:HMI 位 1:本地 DI 位 2:远程 DI 位 3:通讯 位 4:自定义逻辑 |
11 |
Y |
本地 1 停止源 |
|
0x114C |
4429 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
位 0:HMI 位 1:本地 DI 位 2:远程 DI 位 3:通讯 位 4:自定义逻辑 |
11 |
Y |
本地 2 停止源 |
|
0x114D |
4430 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
位 0:HMI 位 1:本地 DI 位 2:远程 DI 位 3:通讯 位 4:自定义逻辑 |
11 |
Y |
本地 3 停止源 |
|
0x114E |
4431 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
位 0:HMI 位 1:本地 DI 位 2:远程 DI 位 3:通讯 位 4:自定义逻辑 |
11 |
Y |
远程停止源 |
|
0x114F |
4432 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:瞬时 1:保持 |
0 |
Y |
本地 DI 启动输入 |
|
0x1150 |
4433 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:瞬时 1:保持 |
0 |
Y |
远程 DI 启动输入 |
|
0x1151 |
4434 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:瞬时 1:保持 |
0 |
Y |
自定义启动输入 |
|
0x1152 |
4435 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:干扰 1:无干扰 |
0 |
N |
模式切换 |
|
0x1153 |
4436 |
1 |
0x03、 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:瞬时 1:保持 |
0 |
Y |
通讯启动输入 |
|
0x1154-0x1155 |
4437-4438 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
保留 |
|
0x1156 |
4439 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:禁用 1:启用 |
0 |
Y |
改变方向 |
|
0x1157 |
4440 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.01 |
s |
UINT16 |
1–60000 (步长 1) |
50 |
Y |
反馈响应时间 |
|
0x1158 |
4441 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.01 |
s |
UINT16 |
1–60000 (步长 1) |
50 |
Y |
电机电流感测时间 |
|
0x1159 |
4442 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.01 |
s |
UINT16 |
1–60000 (步长 1) |
6000 |
Y |
联锁时间 |
|
0x115E-0x1160 |
4443-4449 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
保留 |
|
0x1161 |
4450 |
1 |
0x03、 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:三相 1:单相 |
0 |
Y |
相位数 |
| 0x1162 |
4451 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:基于 DI+ 电流 1:基于电流 |
1 |
Y |
停止检测 |
| 0x1163 |
4452 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
0:禁用 1:启用 |
0 |
Y |
强制启动功能 |
启动器类型
下表列出了启动器的类型以及与启动器类型相关的时间延迟。
| 启动器类型 |
值 |
延迟 1 | 延迟 2 | 延迟 3 | 延迟 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Online |
1 |
– | – | – | – |
|
Reverse direct online * |
2 |
– | – | – | – |
| Star Delta |
3 |
星形形式下的时间 | 转换时间 | – | – |
| 过载 |
0 |
– | – | – | – |