DOCA0355ZH-01

统计数据

下表列出了 Modbus RTU 通讯的统计数据。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

Svd

描述

0x1676

5751

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

定时器 1 - 实际值

0x1677

5752

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

定时器 2 - 实际值

0x1678

5753

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

定时器 3 - 实际值

0x1679

5754

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

定时器 4 - 实际值

0x167A

5755

1

0x03

R

1

UINT16

N

计数器 1 - 实际值

0x167B

5756

1

0x03

R

1

UINT16

N

计数器 2 - 实际值

0x167C

5757

1

0x03

R

1

UINT16

N

计数器 3 - 实际值

0x167D

5758

1

0x03

R

1

UINT16

N

计数器 4 - 实际值

0x167E

5759

1

0x03

R

1

UINT16

N

热过载脱扣计数器

0x167F

5760

1

0x03

R

1

UINT16

N

锁定转子脱扣计数器

0x1680

5761

1

0x03

R

1

UINT16

N

堵转转子脱扣计数器

0x1681

5762

1

0x03

R

1

UINT16

N

定时限过流脱扣计数器

0x1682

5763

1

0x03

R

1

UINT16

N

反时限过流脱扣计数器

0x1683

5764

1

0x03

R

1

UINT16

N

短延时过流脱扣计数器

0x1684

5765

1

0x03

R

1

UINT16

N

计算接地脱扣计数器

0x1685

5766

1

0x03

R

1

UINT16

N

测量接地脱扣计数器

0x1686

5767

1

0x03

R

1

UINT16

N

相欠流脱扣复位计数器

0x1687

5768

1

0x03

R

1

UINT16

N

电流不平衡脱扣计数器

0x1688

5769

1

0x03

R

1

UINT16

N

电流相失相脱扣计数器

0x1689

5770

1

0x03

R

1

UINT16

N

电流相反相脱扣计数器

0x168A

5771

1

0x03

R

1

UINT16

N

相欠压脱扣计数器

0x168B

5772

1

0x03

R

1

UINT16

N

相过压脱扣计数器

0x168C

5773

1

0x03

R

1

UINT16

N

电压相失相脱扣计数器

0x168D

5774

1

0x03

R

1

UINT16

N

电压不平衡脱扣计数器

0x168E

5775

1

0x03

R

1

UINT16

N

电压相反相脱扣计数器

0x168F

5776

1

0x03

R

1

UINT16

N

欠频脱扣计数器

0x1690

5777

1

0x03

R

1

UINT16

N

过频脱扣计数器

0x1691

5778

1

0x03

R

1

UINT16

N

启动超时脱扣计数器

0x1692

5779

1

0x03

R

1

UINT16

N

通讯丢失脱扣计数器

0x1693

5780

1

0x03

R

1

UINT16

N

LTMT Main Unit 温度脱扣计数器

0x1694

5781

1

0x03

R

1

UINT16

N

欠功率脱扣计数器

0x1695

5782

1

0x03

R

1

UINT16

N

过功率脱扣计数器

0x1696

5783

1

0x03

R

1

UINT16

N

欠功率因数脱扣计数器

0x1697

5784

1

保留

0x1698

5785

1

0x03

R

1

UINT16

N

设备内部脱扣计数器

0x1699

5786

1

0x03

R

1

UINT16

N

HMI 通信丢失跳闸计数器

0x169A-0x169D

5787-5790

1

保留

0x169E

5791

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 1 脱扣计数器

0x169F

5792

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 2 脱扣计数器

0x16A0

5793

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 3 脱扣计数器

0x16A1

5794

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 4 脱扣计数器

0x16A2

5795

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 5 脱扣计数器

0x16A3

5796

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 6 脱扣计数器

0x16A4

5797

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 7 脱扣计数器

0x16A5

5798

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 8 脱扣计数器

0x16A6

5799

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 9 脱扣计数器

0x16A7

5800

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 10 脱扣计数器

0x16A8

5801

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 11 脱扣计数器

0x16A9

5802

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 联锁 12 脱扣计数器

0x16AA

5803

1

保留

0x16AF-0x16C1

5807–5822

1

保留

0x16BE

5823

1

0x03

R

1

UINT16

N

模拟量输入 1 脱扣计数器

0x16BF

5824

1

0x03

R

1

UINT16

N

模拟量输入 2 脱扣计数器

0x16C0

5825

1

0x03

R

1

UINT16

N

模拟量输入 3 脱扣计数器

0x16C1

5826

1

0x03

R

1

UINT16

N

模拟量输入 4 脱扣计数器

0x16C2

5827

1

0x03

R

1

UINT16

N

模拟1输出

@Updated D5

0x16C3

5828

1

0x03

R

1

UINT16

N

模拟2输出

@Updated D5

0x16C4

5829

1

0x03

R

1

UINT16

N

电机停止错误检测脱扣计数器

0x16C5

5830

1

0x03

R

1

UINT16

N

逻辑测试中断脱扣计数器

0x16C6

5831

1

0x03

R

1

UINT16

N

复位键卡滞脱扣计数器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?