DOCA0355ZH-01

电压不平衡保护

下表列出了 Modbus RTU 通讯的电压不平衡保护。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0E3D

3646

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警

  • 2:脱扣

  • 3:报警+脱扣

3

Y

功能设置

0x0E3E

3647

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%Vn

UINT16

5–50
(步长 5)

10

Y

吸合

0x0E3F

3648

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

100

Y

时间延迟

0x0E40

3649

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

5–50
(步长 5)

10

N

报警级别

0x0E41

3650

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯
  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

0x0E42

3651

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

0x0E43

3652

1

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?