温度保护
下表列出了 LTMT main unit 的温度保护。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0ECD |
3790 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
功能设置 |
|
0x0ECE |
3791 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
°C |
UINT16 |
250–1800 |
1300 |
Y |
PT100 吸合* |
|
F |
770-3560 |
||||||||||
|
0x0ECF |
3792 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
Ω |
UINT16 |
2700–4000 |
2700 |
Y |
PTC 吸合 |
|
0x0ED0 |
3793 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
Ω |
UINT16 |
1600–2300 |
1600 |
Y |
PTC 吸合复位 |
|
0x0ED1 |
3794 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
10 |
Y |
时间延迟 |
|
0x0ED2 |
3795 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
°C |
UINT16 |
250–1800 |
1300 |
Y |
PT100 报警水平* |
|
F |
770-3560 |
||||||||||
|
0x0ED3 |
3796 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
|
0x0ED4 |
3797 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
– |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
自动复位延迟 |
|
0x0ED5 |
3798 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0 |
– |
UINT16 |
– |
– |
– |
保留 |