相欠流保护
下表列出了 Modbus RTU 通讯的相欠流保护。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DEE |
3567 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
Y |
功能设置 |
|
0x0DEF |
3568 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
15–100 |
50 |
Y |
吸合 |
|
0x0DF0 |
3569 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
100 |
Y |
时间延迟 |
|
0x0DF1 |
3570 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
15–100 |
50 |
Y |
报警级别 |
|
0x0DF2 |
3571 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
Y |
复位模式 |
|
0x0DF3 |
3572 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
50 |
Y |
自动复位延迟 |
|
0x0DF4 |
3573 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |