电机停止错误检测
下表列出了 Modbus RTU 通讯的电机停止错误检测。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EBE |
3775 |
1 |
0x03、 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
功能设置 |
|
0x0EBF |
3776 |
1 |
0x03、 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
10 |
Y |
时间延迟 |
|
0x0EC0 |
3777 |
1 |
0x03、 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
|
0x0EC1 |
3778 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |