定时限过流保护
下表列出了 Modbus RTU 通讯的定时限过流保护。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DCA |
3531 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
Y |
功能设置 |
|
0x0DCB |
3532 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
Y |
吸合 |
|
0x0DCC |
3533 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
300 |
Y |
电机启动期间的时间延迟 (TpS) |
|
0x0DCD |
3534 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
200 |
Y |
电机运行期间的时间延迟 (TpR) |
|
0x0DCE |
3535 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
Y |
报警级别 |
|
0x0DCF |
3536 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
|
0x0DD0 |
3537 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
自动复位延迟 |
|
0x0DD1 |
3538 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |