Protezione da sovrapotenza
La tabella elenca la protezione da sovrapotenza per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E5E |
3679 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0E5F |
3680 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%P * |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
S |
Pickup |
|
0x0E60 |
3681 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
S |
Ritardo |
|
0x0E61 |
3682 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%P * |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
S |
Soglia di allarme |
|
0x0E62 |
3683 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
|
0x0E63 |
3684 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
|
0x0E64 |
3685 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |