测量接地脱扣
下表列出了 Modbus RTU 通讯的测量接地脱扣。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DE7 |
3560 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
功能设置 |
|
0x0DE8 |
3561 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
mA |
UINT16 |
20–20000 |
30 |
Y |
吸合 |
|
0x0DE9 |
3562 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
Y |
时间延迟 |
|
0x0DEA |
3563 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
mA |
UINT16 |
20–20000 |
30 |
Y |
报警级别 |
|
0x0DEB |
3564 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
|
0x0DEC |
3565 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
自动复位延迟 |
|
0x0DED |
3566 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
电机启动时运行 |