DOCA0355ZH-01

防逆转定时器

下表列出了 Modbus RTU 通讯的防逆转定时器。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0EDA

3803

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

功能设置

0x0EDB

3804

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

时间延迟

0x0EDC

3805

2

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?