LTMT HMI 端口设置
下表列出了 Modbus RTU 通讯的 HMI 端口设置。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X | 单位 |
类型 |
范围 | 缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x112F |
4400 |
1 |
0x03、0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
1–247 (步长 1) |
1 |
Y |
节点地址 |
|
0x1130 |
4401 |
1 |
0x03、0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
0:无 1:奇 2:偶 |
2 |
Y |
Modbus 奇偶校验 |
|
0x1131 |
4402 |
1 |
0x03、0x10 |
RW |
1 | bps |
UINT16 |
0:2400 1:4800 2:9600 3:19200 4:38400 5:57600 6:115200 |
3 |
Y |
波特率 |
|
0x1132 |
4403 |
1 |
0x03、0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:缺省 1:可编程 |
– |
N |
控制键 |
|
0x1133 |
4404 |
1 |
0x03、0x10 |
RW |
1 |
s |
UINT16 |
1–6000 |
1 |
Y |
超时 |
| 0x1134 | 4405 | 1 | 0x03、0x10 | RW | – | – | BITMAP |
0:大端 1:小端 |
0 | Y | 字节格式 |
-
节点地址:1
-
波特率:19200 bps
-
奇偶校验:偶
-
字节顺序:大端