设备内部
下表列出了 Modbus RTU 通讯的设备内部状态。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3780 |
1 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
Y |
功能 |
||
|
0x0EC4 |
3781 |
1 |
0x03、 |
RW |
0.1 |
秒 |
UINT16 |
1–60000 |
10 |
Y |
时间延迟 |
|
0x0EC5 |
3782 |
1 |
0x03、 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
|
0x0EC6-0x0EC7 |
3783-3784 |
1 |
– |
– |
0 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |