欠功率保护
下表列出了 Modbus RTU 通讯的欠功率保护。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E57 |
3672 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
功能设置 |
|
0x0E58 |
3673 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
%P * |
UINT16 |
20–1000 |
60 |
Y |
吸合 |
|
0x0E59 |
3674 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
Y |
时间延迟 |
|
0x0E5A |
3675 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
%P * |
UINT16 |
20–1000 |
60 |
Y |
报警级别 |
|
0x0E5B |
3676 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
|
0x0E5C |
3677 |
1 |
0x03、 0x06、 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
自动复位延迟 |
|
0x0E5D |
3678 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |