Protection inversion phase courant
Le tableau suivant répertorie les données de protection inversion phase courant pour la communication PROFIBUS DP .
| Emplacement | Index |
Décalage en octets |
Taille (en octets) |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Nom du paramètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
172 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
O |
Paramètres des fonctions |
| 1 | 5 |
174 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
1 |
O |
Temporisation |
| 1 | 5 |
176 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode Réinitialisation |
| 1 | 5 |
178 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation auto |
| 1 | 5 |
180 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |