DOCA0256FR-01

Caractéristiques du réseau PROFIBUS DP

Présentation

Cette section décrit les caractéristiques du réseau PROFIBUS DP sur une ligne de communication série. Le PROFIBUS DP est conforme à la spécification de la norme du protocole PROFIBUS DP . Pour plus d'informations sur les spécifications et les consignes d'installation, consultez les PROFIBUS Instructions d'installation publiées sur www.profibus.com.

Schéma de la norme

Le schéma simplifié de la la spécification de norme PROFIBUS DP est la suivante :

Caractéristiques de connexion au bus PROFIBUS DP RS 485

La norme RS 485 autorise des variantes avec les caractéristiques telles que les suivantes :

  • Polarisation

  • Terminaison de ligne

  • Nombre de serveurs

  • Longueur du bus

Les caractéristiques de connexion du bus RS 485 sont les suivantes :

Caractéristique

Valeur

Topologie

Bus linéaire avec terminaisons

Mode de transmission

Semi-duplex

Débit en bauds

  • Connecteur à 4 bornes de type ouvert jusqu'à 1,5 Mbit/s

  • Connecteur Sub-D 9 jusqu'à 12 Mbit/s

Supports de transmission possibles

Câble à paire torsadée (version standard, type RS 485)

Nombre maximal de serveurs connectés à un client

128 (0, 126 et 127 sont réservés)

Nombre maximal de serveurs par dérivation

32

Nombre maximal de répéteurs par bus

Neuf répéteurs maximum dont cinq répéteurs maximum en cascade dans une dérivation

Terminaison de ligne

Terminaison active

Utilisation de répéteurs

AVIS
DANGER DE PERTE DE COMMUNICATION
Utilisez un répéteur pour :
  • Connecter plus de 32 serveurs PROFIBUS DP sur le bus.
  • Étendre la longueur du câble de bus.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Un bus réseau PROFIBUS DP peut être segmenté avec des répéteurs pour de nombreuses raisons :

  • La longueur maximale est atteinte lorsque toute la longueur du câble de sous-connexion est ajoutée dans un segment.

  • Pour connecter plus de 32 serveurs PROFIBUS DP sur le bus.

  • Pour isoler la dérivation.

  • Pour une dérivation.

  • Connexion à l'équipement.

Pour plus d’informations sur une topologie avec répéteur, consultez les PROFIBUS Installation Guidelines.

Longueur maximale de câble de bus

Les longueurs des câbles du bus et leurs vitesses en bauds correspondantes sont les suivantes :

Longueur maximale du câble de bus par segment

Longueur maximale du câble de bus avec trois répéteurs

Vitesses en bauds

1 200 m (3 936 ft)

4 800 m (15 748 ft)

9,6/19,2/45,45/ 93,75 kbps

1 000 m (3 280 ft)

4 000 m (13 123 ft)

187,5 kbps

500 m (1 640 ft)

2 000 m (6 561 ft)

500 kbps

200 m (656 ft)

800 m (2 624 ft)

1,5 Mbps

100 m (328 ft)

400 m (1 312 ft)

3/6/12 Mbps

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?