Protection perte phase courant
Le tableau suivant répertorie les données de protection perte phase courant pour la communication PROFIBUS DP .
| Emplacement | Index |
Décalage en octets |
Taille (en octets) |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Nom du paramètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
162 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
Y |
Paramètres des fonctions |
| 1 | 5 |
164 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
Y |
Temporisation |
| 1 | 5 |
166 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
Mode Réinitialisation |
| 1 | 5 |
168 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
Délai de réinitialisation auto |
| 1 | 5 |
170 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |