DOCA0256FR-01

Perte de communication

Le tableau répertorie les données d’état de perte de communication pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 7

68

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme et déclenchement

0

Y

Paramètres des fonctions

1 7

70

2

RW

0,1

s

UINT16

1–60000
(pas 1)

10

Y

Temporisation

1 7

72

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

3

Y

Mode Réinitialisation

1 7

74

2

RW

0,1

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

0

Y

Délai de réinitialisation auto

1 7

76

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

Y

Déclenchement uniquement en mode à distance

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?