DOCA0256FR-01

Données statistiques

Le tableau ci-dessous répertorie les données statistiques de communication PROFIBUS DP .

Index

Emplacement

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Svd

Nom du paramètre

1 4

0

2

R

1

ms

UINT16

N

Temporisateur 1 - Valeur réelle

1 4

2

2

R

1

ms

UINT16

N

Temporisateur 2 - Valeur réelle

1 4

4

2

R

1

ms

UINT16

N

Temporisateur 3 - Valeur réelle

1 4

6

2

R

1

ms

UINT16

N

Temporisateur 4 - Valeur réelle

1 4

8

2

R

1

UINT16

N

Compteur 1 - Valeur réelle

1 4

10

2

R

1

UINT16

N

Compteur 2 - Valeur réelle

1 4

12

2

R

1

UINT16

N

Compteur 3 - Valeur réelle

1 4

14

2

R

1

UINT16

N

Compteur 4 - Valeur réelle

1 4

16

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements surcharge thermique

1 4

18

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements rotor verrouillé

1 4

20

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements rotor bloqué

1 4

22

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements surintensité temps défini

1 4

24

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements surintensité inverse normale

1 4

26

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements surintensité courte durée

1 4

28

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements terre calculés

1 4

30

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements terre mesurés

1 4

32

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements sous-courant phase

1 4

34

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements déséquilibre courant

1 4

36

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements perte de phase courant

1 4

38

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements inversion de phase courant

1 4

40

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements sous-tension phase

1 4

42

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements surtension phase

1 4

44

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements perte de phase tension

1 4

46

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements déséquilibre tension

1 4

48

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements inversion tension phase

1 4

50

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements sous-fréquence

1 4

52

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements surfréquence

1 4

54

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements temps de démarrage excessif

1 4

56

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements perte de communication

1 4

58

2

R

1

UINT16

N

Compteur de déclenchement de température LTMT main unit

1 4

60

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements sous-puissance

1 4

62

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements surpuissance

1 4

64

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements sous-facteur de puissance

1 4

66-78

14

Réservé

1 4

80

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 1

1 4

82

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 2

1 4

84

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 3

1 4

86

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 4

1 4

88

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 5

1 4

90

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 6

1 4

92

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 7

1 4

94

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 8

1 4

96

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 9

1 4

98

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 10

1 4

100

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 11

1 4

102

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements interverrouillage DI 12

1 4

104-150

8

Réservé

1 4

152

2

R

1

UINT16

N

Sortie calculée 1

1 4

154

2

R

1

UINT16

N

Sortie calculée 2

1 4

156

2

R

1

UINT16

N

Déclenchement détection erreur arrêt moteur

1 4

158

2

R

1

UINT16

N

Compteur déclenchements test logique interrompu

1 4

160

2

R

1

UINT16

N

Compteur de déclenchement de bouton de réinitialisation bloquée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?