DOCA0256FR-01

Protection surintensité inverse normale

Le tableau liste les données de protection contre les surintensité inverses normales pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 5

76

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme et déclenchement

0

O

Paramètres des fonctions

1 5

78

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

20-1000
(intervalle 1)

50

O

Seuil

1 5

80

2

RW

0,1

s

UINT16

1-200
(intervalle 1)

1

O

Multiplicateur de temps (TMS)

1 5

82

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

20-1000
(intervalle 1)

50

O

Niveau d’alarme

1 5

84

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode Réinitialisation

1 5

86

2

RW

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation auto

1 5

88

2

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?