DOCA0256FR-01

Paramètres de date et d'heure

Le tableau répertorie les paramètres de date et d'heure pour la communication PROFIBUS DP.

NOTE: L'horloge se souvient de la date et de l'heure pendant 12 heures sans alimentation.

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 9

72

2

RW

1

UINT16

1-31
(intervalle 1)

1

O

Date

1 9

74

2

RW

1

UINT16

1-12
(intervalle 1)

1

O

Mois

1 9

76

2

RW

1

UINT16

2000-2099
(intervalle 1)

2016

O

Année

1 9

78

2

RW

1

UINT16

0-23
(intervalle 1)

0

O

Heure

1 9

80

2

RW

1

UINT16

0-59
(intervalle 1)

0

O

Minute

1 9

82

2

RW

1

UINT16

0-59
(intervalle 1)

0

O

Seconde

1 9

84

4

Réservé

1 9

88

2

RW

1

UINT16

0–1
(intervalle 1)

0

N

Mettre à jour RTC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?