DOCA0256FR-01

Surcharge en puissance

Le tableau répertorie les données de protection contre les surpuissances pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 6

106

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme et déclenchement

0

Y

Paramètres des fonctions

1 6

108

2

RW

1

%P

%P = % de la puissance nominale.

La puissance nominale (Pn) est calculée par le LTMT main unit à partir des paramètres du système : Pn = Primaire du TV × Courant pleine charge.

Dans le cas de démarreurs pour moteurs à deux vitesses, la puissance nominale est :

  • Pn1 = Primaire du TV × Courant pleine charge, lorsque le moteur fonctionne en vitesse 1 ou à basse vitesse.

  • Pn2 = Primaire du TV × Courant pleine charge en vitesse 2, lorsque le moteur fonctionne en vitesse 2 ou à grande vitesse.

*

UINT16

20–1000
(pas 1)

110

Y

Seuil

1 6

110

2

RW

0,1

s

UINT16

1–60000
(pas 1)

1

Y

Temporisation

1 6

112

2

RW

1

%P

%P = % de la puissance nominale.

La puissance nominale (Pn) est calculée par le LTMT main unit à partir des paramètres du système : Pn = Primaire du TV × Courant pleine charge.

Dans le cas de démarreurs pour moteurs à deux vitesses, la puissance nominale est :

  • Pn1 = Primaire du TV × Courant pleine charge, lorsque le moteur fonctionne en vitesse 1 ou à basse vitesse.

  • Pn2 = Primaire du TV × Courant pleine charge en vitesse 2, lorsque le moteur fonctionne en vitesse 2 ou à grande vitesse.

*

UINT16

20–1000
(pas 1)

110

Y

Niveau d’alarme

1 6

114

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

3

Y

Mode Réinitialisation

1 6

116

2

RW

0,1

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

0

Y

Délai de réinitialisation auto

1 6

118

2

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?