Sortie bloc
Le tableau répertorie les données de sortie de bloc pour la communication PROFIBUS DP .
| Emplacement | Index |
Décalage en octets |
Taille (en octets) |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Nom du paramètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
96 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Paramètres des fonctions |
| 1 | 7 |
98 |
2 |
RW |
0,01 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
Temps d'ouverture contacteur/disjoncteur |
| 1 | 7 |
100 |
4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |