État interne équipement
Le tableau répertorie l’état interne de l’équipement pour la communication PROFIBUS DP .
| Emplacement | Index |
Décalage en octets |
Taille (en octets) |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Nom du paramètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
58 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
10 |
Y |
Temporisation |
| 1 | 7 |
59 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
Mode Réinitialisation |
| 1 | 7 |
60 |
2 |
RW |
– |
– |
UINT16 |
|
1 | N |
Alarme de température interne |
| 1 | 7 |
61 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |