Données de mesure
Le tableau ci-dessous répertorie les données de mesure de communication PROFIBUS DP .
|
Emplacement |
Index |
Décalage en octets |
Taille (en octets) |
RW |
X |
Unité |
Type |
Svd |
Nom du paramètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
0 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
Courant RMS L1 |
| 1 | 3 |
4 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
Courant RMS L2 |
| 1 | 3 |
8 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
Courant RMS L3 |
| 1 | 3 |
12 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
Courant terre mesuré |
| 1 | 3 |
16 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
Courant terre calculé |
| 1 | 3 |
20 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
Courant moyen |
| 1 | 3 |
24 |
2 |
R |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Déséquilibre courant |
| 1 | 3 |
26 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Séquence des phases de courant
|
| 1 | 3 |
28 |
4 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Pour une tension RMS L1–N RMS monophasée Pour une tension RMS L1-L2 triphasée |
| 1 | 3 |
32 |
4 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Tension efficace L2-L3 |
| 1 | 3 |
36 |
4 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Tension RMS L3–L1 |
| 1 | 3 |
40 |
4 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Tension moyenne |
| 1 | 3 |
44 |
2 |
R |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Déséquilibre tension |
| 1 | 3 |
46 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Séquence des phases de tension
|
| 1 | 3 |
48 |
2 |
R |
0,01 |
Hz |
UINT16 |
N |
Fréquence du réseau |
| 1 | 3 |
50 |
2 |
R |
0,01 |
– |
UINT16 |
N |
facteur de puissance du système |
| 1 | 3 |
52 |
4 |
R |
0.001 |
kW |
UINT32 |
N |
Puissance active totale |
| 1 | 3 |
56 |
4 |
R |
0.001 |
kVAr |
UINT32 |
N |
Puissance réactive totale |
| 1 | 3 |
60 |
4 |
R |
0.001 |
kVA |
UINT32 |
N |
Puissance apparente totale |
| 1 | 3 |
64 |
8 |
R |
0.001 |
kWh |
UINT64 |
Y |
Énergie active totale |
| 1 | 3 |
72 |
8 |
R |
0.001 |
kvarh |
UINT64 |
Y |
Énergie réactive totale |
| 1 | 3 |
80 |
8 |
R |
0.001 |
kVAh |
UINT64 |
Y |
Énergie apparente totale |
| 1 | 3 |
88 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD courant L1 |
| 1 | 3 |
90 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD courant L2 |
| 1 | 3 |
92 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD courant L3 |
| 1 | 3 |
94 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
Pour une THD tension L1–N RMS monophasée Pour une THD tension L1-L2 triphasée |
| 1 | 3 |
96 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD tension L2–L3 |
| 1 | 3 |
98 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD tension L3–L1 |
| 1 | 3 |
100 |
2 |
R |
0,1 |
°C ou F |
UINT16 |
N |
Température mesurée par le capteur PT100* |
| 1 | 3 |
102 |
2 |
R |
1 |
Ω |
UINT16 |
N |
Température mesurée par le capteur PTC binaire |
| 1 | 3 |
104 |
10 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |