DOCA0256FR-01

Paramètres IHM

Le tableau liste les réglages de l’IHM pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 9

48

2

RW

1

UINT16

1–247
(pas 1)

1

Y

Adresse du noeud

1 9

50

2

RW

1

UINT16

0 : Aucun

1 : impaire

2 : Paire

2

Y

Parité

1 9

52

2

RW

1

bits/s

UINT16

0 : 2400

1 : 4800

2 : 9600

3 : 19200

4 : 38400

5 : 57600

6 : 115200

3

Y

Débit en bauds

1 9

54

2

RW

1

UINT16

0 : Par défaut

1 : programmables,

0

Y

Touches de commande

1 9 56 2

RW

1

s

UINT16

1–60000
(pas 1)
1

Y

Temporisation
1 9 58 2

RW

1

BITMAP

Bit 0 :

  • 0 : Big-endian

  • 1 : Little-endian

0

Y

Format octet

NOTE: Si LTMTCUF control operator unit est connecté au port IHM, le port IHM doit être configuré comme suit :
  • Adresse du noeud 1

  • Débit en bauds : 19200 bits/s

  • Parité : Paire

  • Endianness : Big-endian

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?