DOCA0256FR-01

Protection de temporisation anti-backspin

Le tableau répertorie les données de protection de temporisation anti-backspin pour la communication PROFIBUS DP

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 7

104

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

Y

Paramètres des fonctions

1 7

106

2

RW

1

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

0

Y

Temporisation

1 7

108

4

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?