Creux de tension
Le tableau liste les données de creux de tension pour la communication PROFIBUS DP .
| Emplacement | Index |
Décalage en octets |
Taille (en octets) |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Nom du paramètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
14 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Paramètres des fonctions |
| 1 | 7 |
16 |
2 |
RW |
1 |
%Vn |
UINT16 |
20–90 |
90 |
Y |
Creux de tension |
| 1 | 7 |
18 |
2 |
RW |
1 |
%Vn |
UINT16 |
20–95 |
95 |
Y |
Restauration tension |
| 1 | 7 |
20 |
2 |
RW |
1 |
s |
UINT16 |
0–9999 |
2 |
Y |
Temporisation redémarrage du mode Creux de tension |
| 1 | 7 |
22 |
2 |
RW |
1 |
s |
UINT16 |
0–301 |
4 |
Y |
temporisation du redémarrage différé |
| 1 | 7 |
24 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
DI arrêt contournement |
| 1 | 7 |
26 |
2 |
RW |
1 |
s |
UINT16 |
0–4 |
2 |
Y |
temporisation de redémarrage immédiat |
| 1 | 7 |
28 |
2 |
RW |
1 |
s |
UINT16 |
1–9999 |
10 |
Y |
Temporisation d’activation du délestage |
| 1 | 7 |
30 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |