Déclenchement terre calculé
Le tableau liste les données calculées de déclenchement sur défaut à la terre pour la communication PROFIBUS DP.
| Emplacement | Index |
Décalage en octets |
Taille (en octets) |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Nom du paramètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
104 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
O |
Paramètres des fonctions |
| 1 | 5 |
106 |
2 |
RW |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
10-500 |
20 |
O |
Seuil |
| 1 | 5 |
108 |
2 |
RW |
0,10 |
s |
UINT16 |
5-60000 |
20 |
O |
Temporisation |
| 1 | 5 |
110 |
2 |
RW |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
10-500 |
20 |
O |
Niveau d’alarme |
| 1 | 5 |
112 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode Réinitialisation |
| 1 | 5 |
114 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation auto |
| 1 | 5 |
116 |
2 |
– |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
Fonction au démarrage du moteur |