Seuil sous-intensité phase
Le tableau liste les données de protection sous-courant phase pour la communication PROFIBUS DP .
| Emplacement | Index |
Décalage en octets |
Taille (en octets) |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Nom du paramètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
132 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
Y |
Paramètres des fonctions |
| 1 | 5 |
134 |
2 |
RW |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
15–100 |
50 |
Y |
Seuil |
| 1 | 5 |
136 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
100 |
Y |
Temporisation |
| 1 | 5 |
138 |
2 |
RW |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
15–100 |
50 |
Y |
Niveau d’alarme |
| 1 | 5 |
140 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
Y |
Mode Réinitialisation |
| 1 | 5 |
142 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
50 |
Y |
Délai de réinitialisation auto |
| 1 | 5 |
144 |
4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |