DOCA0256FR-01

Protection de surintensité à temps défini

Le tableau liste les données de protection contre les surintensités temporisées pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 5

60

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme et déclenchement

2

Y

Paramètres des fonctions

1 5

62

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

20–1000
(pas 1)

110

Y

Seuil

1 5

64

2

RW

0,1

s

UINT16

1–60000
(pas 1)

300

Y

Temporisation pendant démarrage moteur (TpS)

1 5

66

2

RW

0,1

s

UINT16

1–60000
(pas 1)

200

Y

Temporisation pendant marche moteur (Tp R)

1 5

68

2

RW

1

%Seuil

UINT16

20–1000
(pas 1)

110

Y

Niveau d’alarme

1 5

70

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

3

Y

Mode Réinitialisation

1 5

72

2

RW

0,1

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

0

Y

Délai de réinitialisation auto

1 5

74

2

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?