独立式架构
简介
当智能模块化单元不会与通讯接口(IFE、EIFE 或 IFM 接口)进行通讯时,架构即可划归为独立式架构。
独立式架构
下图显示了带有多个 IMU 的独立式架构的示例,这些 IMU 由用于单个断路器的 FDM121 前显示模块或用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块和配有 MicroLogic 脱扣单元的兼容断路器(PowerPacT H-, J-, 和 L-frame、PowerPacT P- 和 R-frame 或 MasterPacT NT/NW)组成。
|
A |
IO 模块 |
|
B |
MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元的 24 Vdc AD 电源 |
|
C |
ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源 |
|
D |
断路器 BCM ULP 线缆 |
|
E |
NSX 线缆 |
|
F |
FDM121 显示器 |
|
G |
ULP 接线端子 |
有关 FDM121 显示器安装选项,请参阅 QGH80971,
Enerlin’X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块
- 说明书
从建议的 24 Vdc 电源的列表中选择 24 Vdc 电源。必须按照 IMU 功耗选择电源额定值。