DOCA0108ZH-03

故障排除

事件

诊断

操作

ON LED 熄灭

无电源指示。

  • 检查继电器的电源。

  • 经验证之后,如果问题仍然存在,请用新继电器替换此继电器。

环形互感器损耗

报警 LED:闪烁

报警继电器:处于活动状态

检查 VigiPacT 传感器与 RM12T 多路复用器之间的连接。

RM12T 多路复用器通讯故障

报警 LED:闪烁

报警继电器:处于活动状态

  • 检查 RM12T 多路复用器是否开启。

  • 检查 RM12T 多路复用器与 VigiPacT RMH 继电器之间的连接。

密码无效

  • 输入正确密码。

  • 如果密码已丢失 ,则复位密码。

测试不合格

  • 对继电器执行出厂复位。

  • 经出厂复位之后,如果测试仍旧不合格,请用新继电器更换此继电器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?