DOCA0108ZH-03

设置菜单 (3/7)

综述

Settings 菜单显示了所连环形线圈的列表。

按下 从该列表中选择所需的环形线圈,然后按下 显示所选环形线圈的 Settings 屏幕。

01 号环形线圈的设置屏幕

Settings 屏幕允许您设置以下各值:

  • I alarm:报警阈值

  • t alarm:报警延时

  • I pre-alarm:预警阈值

  • t pre-alarm:预警延时

控制信号是即时信号或延时信号。您可以为报警和预警调整延时。

若要修改参数,必须在设置菜单中输入密码。

功能性参数设置

参数

说明

报警阈值

其中,

  • 01 表示环形线圈编号。

  • XX 表示以 mA/A 为单位的报警阈值设置值。

    • 出厂设置:30 mA

    • 最小值:30 mA

    • 最大值:30 A

    • 设置步长:若以 1 mA 为步长单位,则范围为30 mA 到 999 mA; 若以 0.1 A 为步长单位,则范围为 1 A 到 30 A。

注: 在验证了新报警阈值之后:
  • 预警阈值将被设置为新报警阈值的 50%。

报警延时

其中:

  • 01 表示环形线圈编号。

  • XX 表示以秒为单位的报警延时设置值。

    • 出厂设置:0 s

    • 最小值:0 s

    • 最大值:4.5 s

    • 设置步长:0.01 s

注:
  • 禁止使用介于 0 s 和 60 ms 之间的值(设置值包括:0、60、70...、4500 ms)。

  • I alarm 为 30 mA 时,t alarm 将被锁定为 0 秒。在这种情况下,如果您尝试修改 t alarmI /!\ alarm = 30 mA 将会显示在第三行中。

预警阈值

其中,

  • 01 表示环形线圈编号。

  • XX 表示以 mA/A 为单位的预警阈值设置值。

    • 出厂设置:15 mA

    • 最小值:15 mA

    • 最大值:30 A

    • 设置步长:若以 1 mA 为步长单位,则范围为15 mA 到 999 mA; 若以 0.1 A 为步长单位,则范围为 1 A 到 30 A。

注:
  • 预警阈值是锁定的,如果它已被递增到高达报警阈值,则无法进一步递增。

  • 预警阈值是锁定的,如果它已被递减到高达报警阈值的 20%,则无法进一步递减。

预警延时

其中,

  • 01 表示环形线圈编号。

  • XX 表示以秒为单位的预警延时设置值。

    • 出厂设置:0.2 s

    • 最小值:0 s

    • 最大值:4.5 s

    • 设置步长:0.01 s

注: 禁止使用介于 0 s 和 60 ms 之间的值(设置值包括:0、60、70 至 4500 ms)。如果预警延时在报警阈值与预警阈值相等时高于报警延时,则预警延时会被自动地设置为报警延时值。

所有环形线圈

All Toroids 允许一次性为所有环形线圈设置 I 报警、t 报警、I 预警和 t 预警。

环形线圈选择

选择 Toroid selection 将使您前往上一个环形线圈列表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?