DOCA0108ZH-03

参数修改

综述

要修改参数值,请采用下述其中一种方法:

  • 在列表中选择一个值。

  • 逐位修改数值。

在列表中选择值

若要选择某个值,请使用菜单按钮,如下所述:

图标

说明

允许向上滚动以选择所需的值。

允许向下滚动以选择所需的值。

允许保存选中的参数值。

允许退出当前选中的值。

修改数值

参数的数值由数字由从 0 到 9 的数字组成。

若要修改数值,请使用菜单按钮,如下所述:

图标

说明

允许递增数值。

允许递减数值。

允许进行以下操作:

  • 确认新的参数值并移动到下一个数字。

  • 一旦已设置了最后一个数字,立即保存参数。

允许退出当前参数条目。

注: 在输入值之后,如果在 10 秒钟内没有按下任何按钮,则参数修改将被取消。当前屏幕仍将保持显示。

按下多个按钮

如果同时按下了多个按钮,则不会执行任何操作,且按下的按钮也会被忽略,但在密码复位功能情况下例外(请参阅 密码管理 (7/7))。松开按下的按钮即可按下另一按钮。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?