DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Appairage de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez appairer votre thermostat avec la passerelle Wiser pour accéder au thermostat et le commander.
Pour appairer le thermostat :
  1. Sur la page Maison, appuyez sur .
  2. Appuyez sur l’onglet Equipements > >Chauffage.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur l’onglet Contrôle > > Chauffage.
  3. Appuyez sur > Suivant.
    L’écran suivant présente le processus d’appairage du thermostat.
  4. Sur le thermostat, actionnez les boutons + et et maintenez-les enfoncés (> 3 s) simultanément jusqu’à ce que Jn s’affiche sur l’appareil.
    La LED sans fil clignote en orange lors de l’appairage.
  5. Patientez quelques secondes jusqu’à ce que la LED sans fil du thermostat devienne verte.
    NOTE: La LED sans fil du thermostat devient rouge si le thermostat ne parvient pas à se connecter. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Dépannage.
    Une fois l’appairage réussi, l’application affiche l’état d’appairage de l’appareil.

  6. Attribuez un thermostat à la pièce, puis appuyez sur Envoyer.
    NOTE: Si le thermostat est préréglé sur P3 (chauffage hydronique au sol) et qu’il est connecté à un actionneur de contrôleur de plancher chauffant Wiser, attribuez-lui une pièce et appuyez sur Suivant pour configurer le chauffage hydraulique au sol. Voir Configuration de l’actionneur de contrôleur de plancher chauffant pour terminer la configuration.


    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?