DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Réglage de la température dans la pièce à l’aide de l’application

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler la température dans la pièce pour le chauffage et le refroidissement.

Chauffage

  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le thermostat.

  2. Appuyez sur pour sélectionner le thermostat.

  3. Réglez la température dans la pièce à l'aide du curseur de réglage du chauffage :

    Fonctions du thermostat :

    •  : La température dans la pièce est inférieure au point de consigne, le chauffage est donc activé.

    •  : La température dans la pièce est supérieure au point de consigne, le chauffage est donc désactivé.

    SUGGESTION: Vous pouvez également régler la température de consigne :
    • En appuyant sur ou dans la section chauffage de l’onglet Contrôle.

    • En ajoutant le thermostat à vos Favoris. Pour en savoir plus sur les Favoris, reportez-vous à la rubrique Gestion des favoris dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant.

    SUGGESTION: En appuyant sur , vous pouvez régler la durée du booster et l'éteindre à la fin de la durée du booster.

    IMPORTANT:
    • Une fois la durée de booster réglée, le système augmente automatiquement la température de consigne de 2 °C pendant la durée de booster. Une fois la période de booster terminée, la température revient au dernier point de consigne.

    • Le déplacement du curseur vers le bas de la barre active le mode Protection contre le gel. Dans ce mode, le système maintient la température constante dans la pièce à 5 °C afin d'éviter tout gel.

Rafraîchissement

  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le thermostat.

  2. Pour sélectionner un thermostat, appuyez sur .

  3. Utilisez le curseur et réglez la température dans la pièce pour le rafraîchissement.

    NOTE:
    • Le indique que la température dans la pièce est supérieure à la température souhaitée (point de consigne), le refroidissement est donc activé.

    • Le indique que la température dans la pièce est inférieure à la température souhaitée (point de consigne), le refroidissement est donc éteint.

    SUGGESTION: Vous pouvez également régler la température de consigne :
    • En appuyant sur ou de la section Rafraîchissement de l’onglet Contrôle.

    • Lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris. Pour en savoir plus sur les Favoris, reportez-vous à la rubrique Gestion des favoris dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant.

    SUGGESTION: Vous pouvez activer et désactiver la fonction Booster à tout moment en appuyant sur .
    IMPORTANT: Une fois la durée de booster réglée, la température de consigne diminue automatiquement de 2 °C pendant la durée de booster réglée. Une fois la durée de booster écoulée, la température de consigne revient à l’événement programmé en cours ou à la température de consigne précédente.
NOTE: Si un seul dispositif est disponible dans le système Wiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?