DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Réinitialisation de l’équipement

Vous pouvez réinitialiser manuellement le thermostat aux paramètres d'usine ou effectuer une réinitialisation logicielle.

Réinitialisation logicielle

  1. Appuyez simultanément sur le bouton + et le bouton - pendant > 20 s.


    Le thermostat affiche « Sr », indiquant une réinitialisation logicielle, et cela est sélectionné lorsque le bouton est relâché.
     »Sr » clignote pour confirmer la réinitialisation logicielle.
    NOTE: Si vous maintenez le bouton enfoncé pendant 25 s, le thermostat réinitialise les paramètres d'usine.
    NOTE: Pour annuler la réinitialisation logicielle, maintenez les boutons + et - enfoncés simultanément pendant > 30 s. L'interface utilisateur du thermostat revient ainsi à son état précédent, avant que le bouton ne soit actionné, sans changement d'état fonctionnel.

    Une réinitialisation logicielle va :

    • Supprimer tous les détails de connexion Zigbee.

    • Rétablir la valeur de consigne par défaut dans la commande manuelle.

    • Conserver tous les réglages d’usine, par exemple l'adresse MAC.

    • Conserver la configuration du programme d'installation de l'équipement pour garantir le bon fonctionnement jusqu'à et après l’appairage / le ré-enregistrement.

Réinitialisation aux paramètres d’usine

  1. Appuyez simultanément sur le bouton + et le bouton - pendant > 25 s.


    Le thermostat affiche « Fr », indiquant une réinitialisation aux paramètres d'usine, et cela est sélectionné lorsque le bouton est relâché.
    « Fr » clignotera pour confirmer la réinitialisation aux paramètres d'usine.

    NOTE: Pour annuler la réinitialisation aux paramètres d’usine, maintenez les boutons + et - enfoncés simultanément pendant > 30 s. L'interface utilisateur du thermostat revient ainsi à son état précédent, avant que le bouton ne soit actionné, sans changement d'état fonctionnel.
    NOTE: Lorsque le bouton est relâché, « Fr » clignote sur l'afficheur matriciel, le thermostat est réinitialisé aux paramètres d'usine et revient à la valeur Préréglage au bout de 5 s.

    Une réinitialisation aux paramètres d'usine va :

    • Supprimer tous les détails de connexion Zigbee.

    • Supprimer toutes les données de configuration.

    • Rétablir la valeur de consigne par défaut dans la commande manuelle.

    • Conserver tous les réglages d’usine, par exemple l'adresse MAC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?