DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Réglage manuel du mode Booster

Vous pouvez activer et désactiver le mode Booster manuellement.
Lorsque cette option est activée, la température augmente de 2 °C pour les modes de contrôle de la température et de +2 par rapport à la valeur de consigne.

Pour activer le mode Booster :

  1. Appuyez sur le bouton + jusqu’à ce que l’écran clignote (appuyez 2 fois si l’appareil est en mode En attente, 1 fois si la valeur de consigne est déjà affichée).

  2. Appuyer et maintenir + pendant 1 s pour accéder au menu Booster.


    +1 clignote sur la matrice du thermostat.
    NOTE: Le thermostat quitte le mode Booster s’il n’y a aucune interaction dans les 5 secondes suivant l’actionnement du bouton.
  3. Appuyez sur + pour naviguer entre les heures de booster depuis +1 vers +3.

    NOTE: Lorsque vous appuyez sur la touche tactile + de l’appareil, le cycle de sélection du mode Booster passe par +1+2+3- - (annulation du boost) et revient à nouveau à +1.

    Après avoir sélectionné les heures de suralimentation, le thermostat enregistre et quitte le mode de suralimentation s’il n’y a aucune interaction dans les 5 s.

Par exemple: Si la température actuelle est de 12° C et que vous activez le mode Booster en sélectionnant +3. Le mode Booster règle la température de consigne sur 14° C pendant les 3 heures suivantes. Après 3 heures, la consigne revient à l’événement planifié ou à la consigne précédent.


Pour désactiver le mode Booster :

  1. Appuyer et maintenir + pendant 1 s pour accéder au menu Booster.


    +1 clignote sur la matrice du thermostat.
  2. Appuyez sur + bouton du thermostat à afficher - - (annulation de suralimentation).

    Après avoir sélectionné l’annulation de la suralimentation, le thermostat enregistre et quitte le mode de suralimentation s’il n’y a aucune interaction dans les 5 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?