DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Création d’un moment

Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions généralement effectuées ensemble. À l'aide de l'application Wiser, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins (comme une soirée cinéma).

Pour créer un moment :

  1. Sur la page d’accueil, appuyez sur .

  2. Sélectionnez Moments > + pour créer un moment.
  3. Sur la page Éditeur de moment, saisissez le nom du moment (par exemple soirée cinéma).

    SUGGESTION: Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre moment en appuyant sur .

  4. Appuyez sur Ajouter des actions et sélectionnez l’équipement que vous souhaitez inclure dans un moment.

  5. Appuyez sur C'est fait > Sauvegarder.

    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 60 actions à un moment.
  6. Appuyez sur Sauvegarder.

    SUGGESTION: Vous pouvez afficher le moment enregistré sur la page d'accueil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?